Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What's the limitations of XVU pulse signal units?

Article available in these languages: Tiếng Pháp

The limitations of pulse signal units as below:
1. XVUC29P and XVUC9VP doesn't support AC body.
2. XVUC29P and XVUC9VP only support maximum 4 layers.
3. XVUC29P cannot used with XVUC9V.
4. XVUC29P only can use under single color light units, if it is used with them together.