Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Dimensions for VW3A3600 adaptor?
Issue:
What are the dimensions for the ATV320 adaptor, VW3A3600?

Product line:
ATV320, Altivar 320

Environment:
all

Cause:
dimensions not listed in catalog

Resolution:
See the attached drawing.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATV320_adapter VW3A3600 drawing.pdf [370.16 KB]