Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What Ethernet communication protocols are available for M221 controllers with an Ethernet port?
TM221CE*** and TM221ME*** controllers have an embedded RJ 45 Ethernet port (10/100 Mbps, MDI/MDIX) with Modbus TCP (Client/Server), EtherNet/IP (adapter), UDP, TCP protocols.