Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the difference between an ATV930 part number and an ATV930 part number with "C" at the end?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Meaning of the C suffix on an ATV930.

Product Line:
ATV930 series

Environment:
All models, All serial numbers

Cause:
Feature clarification

Resolution:
The ATV930 series drives without the "C" on the end include an internal braking transistor.
If the part number has a "C" at the end, the braking transistor is not included.  To use a braking resistor, a separate braking unit must be purchased separately.