Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video: Removing Disk on Chip (DOC) from CM4000/3000 series meter
Issue:
User would like to know how to remove Disk on Chip (DOC) from Powerlogic CM4000/3000 series meter.

Product Line:
CM4000, CM3000 series meter

Resolution:
The video within this article provides user step-by-step procedure on how to remove Disk on Chip (DOC) from CM4/CM3 series meter.

NOTE: The document attached along this article describes how to install the Memory Expansion chip. However, the same document can be used as reference in order to remove the Disk on Chip from CM4/CM3 meter.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Replace_DOC.pdf [790.5 KB]