Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV320U15N4C: Is it possible to know the average and/or max power consumption when the motor is not active?
Issue:
Average and/or max power consumption when the motor is not active on an ATV320U15N4C.

Product Line:
ATV320

Environment:
ATV320U15N4C

Cause:
8 - Installation / Setup

Resolution:
In Ready state, motor not running :
1) Without any option board, no load on +24V :
Total losses : 6W
2) Worst : With Option board and full load on +24V (100mA)
Total losses : 15W