Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How many Modbus RTU server devices can be connected to an HMIGTO
Issue:
Looking for specifications on how many Modbus RTU server devices can be connected to an HMIGTO

Product LIne:
Harmony, Mageils, HMIGTO, HMIGTU, HMISTU, XBTGT, XBTGK, HMIGK

Resolution:
The maximum number of Modbus RTU server devices that can be connected to a Magelis HMIGTO is 32.

The RS-485 communication cable has to be shielded and terminated properly and the maximum distance between devices is 100ft.