Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to update a Quantum firmware when the PLC contains a protected application?
When updating a Quantum firmware with OS Loader , if the PLC contains a protected application,  a password is requested.
Using the password of the protected application does not work, the only way to do this updade, is to download first in the PLC an unprotect application.
The protected application should be redownloaded after the update of the firmware.