Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the clock speed of M340 processor?
Question:
What is the clock speed of M340 processor?

Answer:
The all M340 processors are from ARM9 family and the core processor is a 32 bits processor. Its speed is 180MHz except for BMXP341000

The speed of BMXP341000 is 110 MHz..

BMXP341000 runs 4.8 Kint/ms (100% boolean) or 4.4 Kint/ms (65% boolean and 35% arithmetic).

BMXP342010, BMXP342020, BMXP342030 run 7.1 Kint/ms (100% boolean) or 6.7 Kint/ms (65% boolean and 35% arithmetic).