Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I connect to a SoMachine controller via an EWON gateway?
1 - Setting up the eWON configuration through eCatcher


2 - Setting up the SoMachine controller via SoMachine to connect via the eWON gateway


In addition:
From SoMachine - Had him check Dial up via "Active path" under the Project Settings and communication.
From the Gateway Management Console under the Static Remote Connection - Added the local IP address of the SoMachine controller