Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Do I need to change my PC ‘s TCP/IP parameters to discover the devices in the network?
Yes. You need to change the parameters in your PC if the devices connected are not in same subnet mask. Please refer the installation guide.