Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What causes the error: Mismatch Type with reference variables in Vijeo Designer v6.2?
Issue:
What causes the error: Mismatch Type with reference variables in Vijeo Designer?

Product Line:
Vijeo Designer

Resolution:
The issue could be that the reference tag was referencing itself initially and that is not valid.  Or the reference tag is referencing a different datatype.