Issue:
Communication options available on the Altivar 320 drives.
Product Line:
Altivar 320
Environment:
All serial numbers for Altivar 320
Cause:
N/A
Resolution:
Altivar Machine ATV320 drives with compact control block (ATV320-C) are equipped as standard with:
Altivar Machine ATV320 drives with book control block (ATV320-B) have been designed to simplify connections to communication buses and networks by means of the following:
Communication options available on the Altivar 320 drives.
Product Line:
Altivar 320
Environment:
All serial numbers for Altivar 320
Cause:
N/A
Resolution:
Altivar Machine ATV320 drives with compact control block (ATV320-C) are equipped as standard with:
- Integrated RJ-45 communication port for Modbus/CANopen
- The VW3A3600 mechanical adapter can be ordered separately for use with communication modules for additional protocols, see the list below.
Altivar Machine ATV320 drives with book control block (ATV320-B) have been designed to simplify connections to communication buses and networks by means of the following:
- Integrated RJ-45 communication port for Modbus/CANopen on the front
- Slot for an optional communication module
- Modbus TCP and EtherNet/IP (VW3A3616)
- PROFIBUS DP V1 (VW3A3607)
- DeviceNet (VW3A3609)
- EtherCAT (VW3A3601)
- POWERLINK (VW3A3619)
- ProfiNet (VW3A3627)
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.