Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Communication ports in Sepam series 80
In this FAQ it is explained that SEPAM series 80 has got 2 communication port.
Altough there are 3 physical ports for communication, in SFT 2841 we could configure just 2 of them.
For more information please see the attached file.
AEDL3

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
FA303124.pdf [234.29 KB]