Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Are Power Monitoring Expert 8.0 licenses compatible with 8.1 and 8.2?
Issue
Upgrade from Power Monitoring Expert 8.0 to 8.1/8.2

Product Line
Power Monitoring Expert (PME) 8.x

Resolution
PME 8.0, PME 8.1 and PME 8.2 use the same licenses.