Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How configure VMWare in mode NAT and SoMachine for M251 communication via ETH 2 port
Use the following method with the VMWare configured in NAT mode:

1. Configure SoMachine the communication via "active path":

2.In the Communication Settings window , add a gateway and use the IP address of the
physique PC.

3.Select the new gateway and  Scan it

4. Now you can connect to the M251