Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is part number for Dynamic Breaking Resistors for the ATV320 drives?
Issue:
ATV320 Dynamic Breaking Resistors part number

Product Line:
ATV320

Environment:
ALL

Cause:
Trying to find braking resistors for an ATV320

Resolution:
See the attachment for the available ATV320 DB resistors.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
DB resistors ATV320 drives.pdf [66.78 KB]