Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Modbus TCP IO scanner for SoMachine
Issue:
Does SoMachine V3.1 or V4.1 offer a Modbus TCP IO scanner for SoMachine controllers?

Product Line:
M258, M241, M251

Resolution:
Modbus TCP and Ethernet/IP IO scanner are only possible on the M251 controller since SoMachine V4.1 and on some M241 controllers since SoMachine V4.2.
The M258 and LMC058 controllers only offer serial Modbus IO scanner.