Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the InF8 Fault on the Altivar Process Drive?
Issue:
Altivar Process Drive with InF8 Fault.

Product Line:
Altivar Process Drive

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drive

Cause:
Internal supply voltage out of range.

Resolution:
The internal power supplies of the control block are monitored, if one is out of range the INF8 fault occurs.

Remedies
  • Check internal power supply (10V and 24V to COM)
  • Check with SoMove which power supply is out of range.
    • Depending on the result change control block