Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the dimensions of the 150 hp ATV660 drive with a harmonics filter?
Issue:
Looking for the dimensions of the 150 hp ATV660 drive with a harmonics filter.

Product Line:
ATV660

Environment:
All

Cause:
Looking for enclosure dimensions for ATV660 with harmonic filter.

Resolution:
Attached is the PDF with the drive dimensions for 150HP enclosure with harmonic filter built in.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
CR-778256.pdfHarmonic enclosure dimensions.pdf [180.7 KB]