Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does Schneider-Electric have a regenerated VFD that will return back the voltage to the line?
Issue:
Schneider-Electric return back the voltage to the line.

Product Line:
ATV930

Environment:
Regen drives

Cause:
Product Selection

Resolution:
1) ATV980 is a series of regenerative drives:
https://www.se.com/ww/en/product-range/63124-altivar-process-atv900/914058402-drive-systems?N=201182946&Nr=AND(P_visibility:1,product.siteId:700002,OR(product.catalogId:catalog50001))&Nrpp=10&parent-subcategory-id=86129#tabs

2) There are Altivar Regenerative Units : ATVRU75N4, ATVRD15N4 - they can evacuate energy back to the supply lines.
They can work with ATV320/340, ATV6xx/9xx, drives.
https://www.se.com/ww/en/product/ATVRD15N4/regenerative-unit---15-kw---for-altivar-variable-speed-drive#search?langType=englishUTF8
https://www.se.com/ww/en/product/ATVRU75N4/regenerative-unit---7,5-kw---for-altivar-variable-speed-drive#search?langType=englishUTF8
https://www.se.com/ww/en/download/document/NVE88423/
https://www.se.com/ww/en/download/document/NVE94856/

3) For ATV71 use Altivar AFE (Active Front END)
https://www.se.com/ww/en/product-range/7555-altivar-afe-(active-front-end)?N=3936592704&parent-category-id=2900&filter=business-1-industrial-automation-and-control