Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the maximum customer cable size that can be connected per phase to ACB (MTZ/NT/NW) in BlokSeT?
In new BlokSeT catalogue, we have mentioned the maximum cable size that can be connected per phase of MTZ/NT/NW Masterpact. The cable includes both Copper and Aluminum cables.

For Example, for Side Connection, MTZ2/NW25 breaker, We can connect 2 x 300mm2 copper cables per phase.