Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there a pinout for the SEPAM CCA612 cable?
Issue
Need detailed pinout for the CCA612 612 Connection cable. The CCA612 cable is used to connect the  ACE949-2, ACE959, ACE937, ACE969TP-2 and ACE969FO-2 communication interfaces to the SEPAM.

Product Line
SEPAM 20/40/60/80 series

Resolution
The CCA612 is a proprietary cable and a pinout diagram is not available. However for testing and troubleshooting purposes only, a shielded CAT 5 cable can be used as an alternative. The catalog reference number for a 3 meter (9.8 ft) long CCA612 cable is 59663.

* Only use a CAT 5 cable for temporarily testing and troubleshooting purposes.*