Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number for the GT500-480 Door Switch?
Issue:
A customer would like to know the part number and specifications for the GT500-480 door switch.

Product Line:
GT500-480, GT500-600

Environment:
Installations that utilize the GT500 series inverter

Cause:
A product description and confirmation of part number is required when creating a case for a parts order.

Resolution:
The APC Part Number is 531-2017-01.
The specifications can be found below in the attachment.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
062-2017-01_SE.pdf [1.63 MB]