Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the largest SD card we can use for the HMIG3U?
Issue:
What are the specifications of the largest SD card we can use with the Magelis HMIGTO and HMIG3U?

Product Line:
HMIG3U, HMIGTO series

Resolution:
The largest SD card that can be used with the HMIGTO and HMIG3U is 32GB formatted as FAT32.