Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the resistance against the material of the reference ZBDD2 ?
Its material is polyurethane (PU), its material has a good resistance against the UV.

By the way its cap is sold in the harsh environment catalogue that means it is done to be used in industrial machines which can go outside and in marine, applications where UV are present.