Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to I read and write the M580 SD card ?


There are  several function blocks common to both M340 and M580 which allow you to read,write and store process values.
There is sample documentation showing how these function blocks would be deployed. There is also an LD section attached with a Word document showing the logic.
The LD section was created using Control Expert (formerly Unity Pro)


R-122018




Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Read_Write_SD.pdf [615.2 KB]