Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are some of the benefits to an active front end in comparison to a classic approach front end with the Altivar 680/980 Series Variable Frequency Drives?
Issue:
Altivar 680/980 Series drives active front end benefits in comparison to a classic approach front end:
  • 12 pulse input
  • 18 pulse input
  • 6 pulse input with Harmonic filter

Environment:
All

Cause:
Harmonics

Resolution:
An active front end with the Altivar 680/980 Series Variable Frequency Drives provides a reduced foot-print size, higher efficiency standards and reduced EMI.