Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is conformal coating available with the Altivar 320 drive?
Issue:
Is conformal coating available with the ATV320?

Product Line:
Altivar 320 Drives

Environment:
All serial numbers for Altivar 320 Drives

Cause:
N/A

Resolution:
Yes, the Altivar 320 come with conformal coating for increased robustness against polluted atmosphere.