Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What terminal do you use for run status and fault status?
Issue:
Run status and fault status terminals.

Product Line:
ATS22

Environment:
All

Cause:
Run status and fault status terminations

Resolution:
For run status they are wired to terminals 52 & 53
For fault status they they are wired to 40 & 41