Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the dissipated heat loss for the ATV212 drives?
Issue:
ATV212 drives dissipated heat loss

Product Line:
ATV21 and ATV212

Environment:
All

Cause:
Wants to mount the ATV212 in an enclosure and needs to know the dissipated heat loss.

Resolution:
See the attached file.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATV212 dissipated power.png [450.15 KB]