Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why the island node configuration of STB is blank when it is opened from Unity Pro NOE I/O scanning STB DTM tab through zef ?
The zef file doesn't include the STB configuration information inside of NOE I/O scanning field ,so the blank page will be opened if you active the STB DTM through I/O scanning.
There are two solutions could be used
1> Customer could save the old application as sta format and reopen it in newer Unity Pro ,all the STB information are included
2>copy the previous STB configuration files (*.isl ) to current unity import/export folder ,open the zef file and all STB info could be visible.