Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do you set up the ATV320 drive so that the digital DO output controls output contactor command OCC?
Issue:
Set up the ATV320 drive so that the digital DO output controls output contactor command OCC.

Product Line:
ATV320

Environment:
All

Cause:
Wants to set up the DQ or DO so that it controls the a output for OCC.

Resolution:

Wiring:
Jumper +24vdc to DQ+
Wire your + side of your relay coil to DQ-
Wire the other side of the coil to Com

Programming:
In the Application Function Menu, set OCC to DO1