Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video: How do I customize the display on the Altivar Process Drive?

Article available in these languages: Tiếng Phần Lan

Issue:
How do I adjust/customize the main display on the Altivar Process Drive?

Product Line:
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drive​

Resolution:



To adjust parameters on the top of the screen
- [My preferences] [Customization] [Param. Bar Select]

A
To adjust parameters in the middle of the startup screen
- [My preferences] [Customization] [Display Screen Type] [MPC]
C
B