Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the strength required to push a ZB4BC2
The force to push a ZB4BC2 without contact is 12,3 N (new product) and 13,5 N (after ageing 5 millions cycles) according to test DHM 98-309
According to the catalogue, the effort for 1 contact to change state is 2 N (contact NC) and 2,3 N (contact NO)
We made a short test to have the maximum effort (push over after changing state) with 9 contacts (6 NO + 3 NC) + head: about 40N