Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video: How to program an ATV320 for 3 wire control?

Article available in these languages: Tiếng Pháp, Tiếng Hà Lan

Issue:
Programming an ATV320 for 3 wire control

Product Line:
Altivar 320, ATV320

Environment:
All

Cause:
Programming, setup

Resolution:



From main menu,
Enter on dial to go to CONF and enter.
Go down to FULL and enter.
Go down to I_0- and enter.
Set TCC for 3C for 3 wire control.  This will require the enter key(dial) to be pressed for 3 seconds to save.
In 3 wire control mode, DI1 is a normally closed momentary stop and DI2 is a normally open momentary start.
If DI1 is not made the drive will display NST.