Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the maximum motor cable length for ATV660 drives?
Issue:
Is there a recommendation for the maximum motor cable length for ATV660 drives?

Product line:
Altivar ATV660

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
150 meters with shielded cable
250 meters with unshielded cable

300 meters with shielded cable and option "300m DV/DT filter"
500 meters with unshielded cable and option "300m DV/DT filter"

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATV660_Handbook_EN_NHA37111_02 cable length.pdf [140.3 KB]