Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the Quantum 140NOE77101 hostname be changed?
Issue

Where the Host Name “140-NOE-771-01 Module” is being stored? Can it be changed?

Product Line

Quantum

Resolution

The Host Name “140-NOE-771-01 Module” is stored in the SNMP OID “System Name:” property.

The SNMP OID “System Name:” property is it read only, therefore, the hostname can’t be changed