Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video: How do you access the fan and IGBT diagnostics menu on the ATV630 and ATV930 drives?
Issue:
Accessing the fan and IGBT diagnostics menu on the ATV630 and ATV930 Process Drives

Product Line:
ATV630 and ATV930

Environment:
All

Cause:
Need to run the auto IGBT or the Fan diagnostics for troubleshooting

Resolution:



Main menu
Complete settings
Maintenance
Diagnostics

Choose:
Fan Diagnostics
LED Diagnostics
IGBT Diagnostics with motor
IGBT Diagnostics without motor