Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do you change the power identification of an ATV61?
Issue:
Needs to change the power identification of an ATV61

Product Line:
Altivar 61, ATV61

Environment:
all

Cause:
Can the power output of the drive be changed?

Resolution:
Power Identification is only available for the ATV61 drives.
Set Access level to Expert.
Go to Drive Menu > 1.4 Motor Control > Power Identification.  Power Identification should be IP20 for open style drives and IP00 for enclosed drives (E-Flex, M-Flex, MCC).
You'll need to hold Enter for 2 seconds in order to make this change.