Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where can I get a copy of the installation manual for the Altivar 630 and Altivar 650 Process Drive?
Issue:
Looking for a copy of the installation manual for the Altivar 630 Process Drive?

Product Line:
Altivar Process Drive (ATV630, ATV650)

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drive

Cause:
Need to get more detailed information on:
  • Basic Drive Installation
  • Wiring Diagram
  • Drive Mounting
  • Drive Wiring
  • Dimensions
  • Temperature Conditions
  • Altitude Conditions
  • Derivative Curves
  • Power or Heat Dissipation
  • Operation on an IT or Corner Grounded System
  • Power and Control Terminals

Resolution:
ATV630, ATV650 Installation Manual
https://www.se.com/ww/en/download/document/EAV64301/