Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where can I find circuit breaker, fuses and SCCR data for the ATV930 process drive?
Issue:
Annex guide for SSCR protection for ATV930 process drive?

Product Line:
ATV930

Environment:
All

Cause:
Needs recommended circuit breaker or fuse for the ATV930 drive.

Resolution:
See the attached document: Annex to the Getting Started
with Altivar Process ATV900

https://www.se.com/us/en/download/document/NHA61583/