Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Do we have braking resistors for the Altivar 600 Process Drives?
Issue:
Braking resistors compatibility with Altivar 600 Process Drives.

Product Line:
Altivar 600 Process Drive (ATV630, ATV650, ATV660, ATV680)

Environment:
All serial numbers for Altivar 600 Process Drive

Cause:
N/A

Resolution:
No, braking resistors cannot be used on the Altivar 600 Process Drive Series.  Braking resistors are only available for the Altivar 900 Process Drives.