Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why can I not set my transient percentage below 105 for my ION 7650 meter?

Issue:
A customer is configuring the transient power quality setting and wants to use a percentage lower than 105.

Product Line:
ION 7650 meters

Environment:
ION Setup

Cause:
This is a restriction that is hard coded into the ION Transient Module.

Setup Assistant Transient settings

Resolution:
The lowest value which can be selected is 105% percent and the upper limit is 1000%.