Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is a flashing L on the ATV212 display?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
When running, the output Hz is displayed, but there is a flashing L before it.

Product Line:
Altivar 212 ATV212 S-Flex

Environment:
All models

Cause:
N/A

Resolution:
The flashing L is an alarm indicating that the motor overload timer has reached or exceeded 50% of it's detected fault level.  Typically this is a pre-alarm that will eventually trip OL2, motor overload.  Parameter tHr is the overload amp threshold and should typically be set to motor FLA.  Monitor the motor amps in Monitoring Mode, Cxxx (xxx is amp numerical value).  If a parameter correction is made, the L may continue to flash until the thermal memory clears the overload conditions.