Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do you protect the drive from users accessing menus on the ATV61 and ATV71 drive?
Issue:
Protect access of the ATV61/ATV71 menus.

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All

Cause:
Protection.

Resolution:
This function is available under 7.3.
You can either choose to protect or make invisible entire menus or select the parameters needed.