Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV340 with the resolver card- what parameter is for the measured actual speed?
Issue:
What is the required configuration for measuring actual speed with an ATV340 resolver card?

Product Line:
ATV340

Environment:
Resolver card

Cause:
N/A

Resolution:
It is MMF (@3219) - units: [0.1Hz]

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: