Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is SOF on an ATV32 and ATV320 drives?

Issue:
SOF fault on the ATV32 drives

Product Line:
Altivar 32, ATV32

Resolution:
SOF is an overspeed fault typically caused by a load driving the motor to spin faster than the VFD is attempting to run it.

The motor may be turning when the drive gets a run command. Turn on Catch on the Fly (FLr=On)
Check the motor. gain and stability parameters
Add a braking resistor.
Check the size of the motor/drive/load.
Check the parameters settings for the FREQUENCY METER (F9F-) function if it is configured.