Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do you change the Access Level on the Altivar Process Drive?
Issue:
Change the Access Level on the Altivar Process Drive.

Product line:
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Environment:
Altivar Process Drive

Cause:
Access Level set to Basic, and not all parameters are visible

Resolution:
[My preferences] -> [Access level]


From the Main Menu:
  1. Scroll down to My Preferences.  Push OK.
  2. Scroll down to Access Level.  Push OK.
  3. From here the Access level can be changed to Standard or Expert.