Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to Search for and Open Unity Pro Sections using the Cross Reference Window?

Issue
How to Search for and Open Unity Pro Sections using the Cross Reference Window?

Product Line
Unity Pro , Control Expert

Resolution
Create a Unity Pro Variable (EBOOL or BOOL) with the same name as the Section and apply the Variable to the Section as the execution Control Variable.  Set the Initial Value of the Variable to True so the Section executes.

cross reference